This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A-Q1:高电压替代产品

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2513, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846316/tps2561a-q1-higher-voltage-replacement

器件型号:TPS2561A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2513TPS2561

我一直在使用 TPS2513和 TPS2561为 USB 端口布线。 但是、我在获得所需的输出电压时遇到了一些问题、同时仍处于 TPS2513和 TPS2561的7V 最大电压限制范围内。 TI 是否提供任何其他芯片、这些芯片的功能与 TPS2513和 TPS2561相似或相同、但具有更高的最大输入电压? 如果是、这些芯片的器件型号是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    据我所知、在我们的产品线中、对于 USB 电源开关、输入电压不超过7V。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。