This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25007:如果将2.5V 的预偏置电压施加到输出端、则 LM25007开关电源不会启动。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824466/lm25007-lm25007-switching-power-supply-does-not-start-if-a-rpre-bias-voltage-of-2-5v-is-applied-to-the-output

器件型号:LM25007

在 LM25007切换电源后、客户有一个3.3V LDO 为其微控制器生成电压。 这些电压可馈送到外部电源、也可馈送到 LM25007开关电源。 如果它们从外部提供微控制器、则 LM25007开关电源输出端的预偏置电压为2.5V、然后 LM25007开关电源无法启动。

我已经尝试了应用手册 AN-2129《LM25007恒定导通时间(COT)转换器中的引导电容器调节》中的解决方案3。 此解决方案工作正常、但在我的设计中使用50K 和10V 齐纳二极管时、不使用组件的输出纹波大约为20mV。 在与50K 和10V 齐纳二极管组装后、我的输出纹波为120mV。


这种高输出纹波对我们来说太高、我们需要低纹波。

论坛上是否有人可以通过其他方法来启动电源、尽管存在预偏置电压?
还是在应用手册中的解决方案之后最大限度地减小高纹波的解决方案?


此致

Mathias