This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606热保护

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822645/bq25606-bq25606-thermal-protection

器件型号:BQ25606

尊敬的先生:

我的客户会使用 BQ25606来设计新项目。

但他希望 BQ25606在0'C~45'C 温度下工作(过热关断)。

 BQ25606可以提供热保护吗?

请仔细阅读并提供建议。  

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    遗憾的是、TSHUT 热关断阈值固定为160°C、如下所示:

    您是否尝试确保 IC 温度不超过45°C 或电池温度不超过45°C? 如果您只想确保 BQ25606仅在电池温度介于0-45°C 之间时为电池充电、则可以通过选择合适的 TS 电阻分压器值来实现这一点(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.6.4节)。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    正如在章节模式下 JEITA 所述,您的意思是我可以调整  TS 电阻器0-45°C ?(未遵循此曲线?)

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    是的、通过选择合适的电阻分压器值、您可以将充电温度窗口从0-60°C 降低到0-45°C JEITA 曲线的整体形状相同、但现在会压缩到0-45°C 这也会使其他温度阈值缩减。 例如、如果 T5从60°C 降至45°C (降低25%)、则 T2和 T3也将降低25%。

    下面的文件是一个计算工具、您可以使用该工具为0-45°C 窗口计算适当的电阻分压器值:

    e2e.ti.com/.../BQ2560x-Calculation-Tool_5F00_101518-.xlsx

    要使用此工具、您需要在0°C 和45°C 时查找热敏电阻的电阻 然后、分别将这些值输入 R_COLD 和 R_HOT 字段。 然后、该工具将输出正确的 RT1和 RT2值。

    °您 kΩ BQ25606 kΩ 表中推荐的标准103AT 热敏电阻、0-45 C 充电的正确电阻值为 RT1 = 9.34k Ω、RT2 = 406.55k Ω。

    此致、

    Angelo