您好、支持团队
我的客户需要调制 LED 的驱动。 在其应用中、必须以100mA 或更高的电流驱动 LED、但这会产生过多的亮度。 他们想要做的是在阴极和接地之间添加一个 FET、然后以50或100KHz 的频率驱动该 LED、占空比在50%~100%之间以控制亮度。 这不是可见的 LED、照明用于视频类型应用。 我们的问题是、该调制是否会使 LM3643控制环路变得混乱、它是否会导致任何问题?
其次、由于它们驱动激光二极管、因此安全性非常重要、因为它们不希望单点故障允许器件输出未稳压的能量。 该器件的故障模式有哪些、开关是否可以短路并允许输入直接驱动二极管? 如果86m Ω 开关 发生短路、导致电流驱动器被禁用、是否有任何保护? 二级保护。
谢谢
Jeff Coletti