This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:使用 FET 创建输出电流调制

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846208/lm3643-using-a-fet-to-create-a-modulation-of-the-output-current

器件型号:LM3643

您好、支持团队

我的客户需要调制 LED 的驱动。 在其应用中、必须以100mA 或更高的电流驱动 LED、但这会产生过多的亮度。 他们想要做的是在阴极和接地之间添加一个 FET、然后以50或100KHz 的频率驱动该 LED、占空比在50%~100%之间以控制亮度。 这不是可见的 LED、照明用于视频类型应用。  我们的问题是、该调制是否会使 LM3643控制环路变得混乱、它是否会导致任何问题?

其次、由于它们驱动激光二极管、因此安全性非常重要、因为它们不希望单点故障允许器件输出未稳压的能量。 该器件的故障模式有哪些、开关是否可以短路并允许输入直接驱动二极管? 如果86m Ω 开关 发生短路、导致电流驱动器被禁用、是否有任何保护? 二级保护。  

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      对于第一个问题、我认为您的客户不需要 FET、由于 LM3643具有可由 PWM 信号触发的"选通"引脚、因此您可以控制 PWM 占空比以控制亮度。

      对于第二个问题、正如您在方框图中看到的、Vin 和"Vout"之间有一个 FET、但 FET 和 Vout 之间还有另一个灌电流、因此即使 FET 短路、也不会影响灌电流、因此在这种情况下、 它仍在控制之中。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    我是否可以选择100kHz 的频率? 占空比为50%~90%? 这是一个视频应用。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      否、最大选通频率约为20kHz。 可以使用调光频率为100kHz 的 FET、因为它可能会以低频率触发短路故障、对于100kHz、这是可以的。

    此致

    肖恩