This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:TI 充电器 IC BQ25150数据表中的精度问题

Guru**** 2586655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25895, BQ24160, BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816088/bq25150-concern-on-accuracy-in-the-datasheet-of-ti-charger-ic-bq25150

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ24160BQ24250

尊敬的 TI:

 

充电器 IC BQ25895的数据表中。 BQ25150的电压调节精度和快速充电电流精度很好、但其 Tj=8 25ºC Ω。  我们不能始终在 Tj= 25ºC Ω 时使用此充电器 IC。 40ºC、您能否在85ºC < Tj <Ω 时提供其精度、这与预充电电流精度的条件相同?

 

此外、充电安全计时器和预充电安全计时器没有精度。 您能提供它们的精度吗?

 

请提供更新的 BQ25150数据表。

 

谢谢!

 

 

 

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    由于使用 CHARGERCTRL0寄存器中的寄存器位来选择安全充电计时器、因此不显示精度。 这将由器件内部的振荡器进行控制。 对于电池电压精度、+-0.5%的精度实际上适用于整个工作温度范围。 这将很快在数据表中进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

     

    感谢您的回复。

     

    我在我们的产品中使用过 TI 充电器 IC BQ24250和 BQ24160。 我们还在寄存器位中选择它们的安全充电计时器。 但是、它们的数据表中有安全计时器精度规格。

    因此、请在 BQ25150 数据表中添加充电安全计时器和预充电安全计时器的精度。

     

    40ºC、BQ25150在-k Ω< Tj < 85ºC Ω 时的快速充电电流精度是多少?

     

    谢谢!

     

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    ICHARGE 也是如此。 在整个工作温度范围内的精度为+-5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raheem。

     

    我还有一个问题: 为什么 BQ25150没有充电安全计时器和预充电安全计时器的精度规格,而 BQ24250BQ24160 有?

     

    谢谢!

     

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此参数对您的应用至关重要吗? 我可以向设计团队核实精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我还没有听说过、所以我要关闭这个线程。 请回复重新打开它。