This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25892, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846282/bq25892-bq25892

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIO

您好!  

 我通过连接 bq25892和 bq28z610来使用"battery management Studio 1.3.90"。  

如下所示、我 可以使用此工具的高级通信选项卡读取和写入这两个器件。 但是,我只能看到一组器件的寄存器(不能同时看到两个器件)。 我想同时连接充电器(bq25892)和监测计(bq28z610)时,使用此软件(Battery Management Studio 1.3.90)手动对电池进行充电和放电。  

我应该怎么做?   

我还尝试打开此软件的两个实例。 但在这种情况下,只有一个实例可以与 EV2300通信。  

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    BQStudio 一次只能通过单个 EV2300访问一个器件。  但是、如果您按如下方式加电、您可以使用2个 EV2300/2400S 和2个 BQStudio 实例:

    1.插入 EV2300/2400 #1

    2.启动 BQStudio #1并访问监测计或充电器 EVM

    3.插入 EV2300/2400 #2

    4.启动 BQStudio #2并访问另一个 EVM。

    此致、

    Jeff