This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824544/bq25150-bq25150

器件型号:BQ25150

我阅读了 数据表几次、并搜索了有关建议/建议的 I2C 初始化编程序列的信息、是否有人提出了建议?

其次、不清楚器件是否在出厂时预先配置了寄存器 ETC?

如果配置了一些寄存器、它们是否也适用于 BQ25150 EVM?

感谢你的任何帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    BQ25150中的所有寄存器在出厂时都具有默认的 OTP 设置、这些设置位于数据表中。 请查看寄存器表的复位列以查看默认值。

    如果默认设置不符合您的系统要求、则所需的任何初始化将取决于应用、并且需要通过 I2C 进行更改。