请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62065-Q1 尊敬的团队:
在数据表示例中、R1=360K、使用以下公式计算 CFF=17.6pF、但最后选择22pF 而不是18pf。 请给我解释一下。
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在数据表示例中、R1=360K、使用以下公式计算 CFF=17.6pF、但最后选择22pF 而不是18pf。 请给我解释一下。
谢谢、此致、
雪利
您好!
22pF 是接近17.6pf 的标准电容值、我们的设计为 环路提供了较大的裕度、尽管22pF 也是一个可满足设计要求的电容值。
此致、
Kevin
如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
_________________________________________
TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。