This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请咨询200W 的开放式机架电源总解决方案

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28180, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824244/inquire-200w-total-solution-for-open-frame-power

主题中讨论的其他器件:UCC28C44UCC28180UCC256403

您好、先生、

您能否参阅以下设计规格、了解我们是否有合适的总体解决方案可以实现这一目的?

         输入电压:20-100VAC

         输入频率:100-330Hz

         案例样式:打开框架

         尺寸:尽可能小。

         输出额定值:最小12-13VDC @ 16A (在20Vac 输入时可能会略微降额、降额是线性的、从20Vac 输入时的80%降额到30VAC 及更高输入时的100%)

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您为我们带来这次机会。 PMP5761与您客户的规格有一些相似之处:http://www.ti.com/tool/PMP5761。 这是40Vac 至90Vac、输出为84W

    与此参考设计相比、您的客户需要200W 的功率、并且能够在更低的输入电压下工作、因此使用 CCM PFC 可能有必要使 PFC 中的峰值电流更易于管理。 20Vac 没有足够的余量来使用 UCC25630x 或 UCC25640x 中的 HV 启动功能、因此 需要偏置电源。 我建议将 UCC28180用于 PFC、将 UCC256403用于 LLC、将 UCC28C44用于辅助反激。

    此致、

    本·洛夫