This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:3kV 总线的 DESAT

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845883/iso5451-desat-for-3kv-bus

器件型号:ISO5451

大家好、

当 IGBT 的集电极连接到3kV 电源时、我需要去饱和电路。 该电路使用3个1200V 串联二极管、从 HV 总线到 DESAT 引脚的电阻为1kOhm。 此外、DESAT 引脚还具有一个12V TVS 二极管和一个连接到次级接地的1uF 电容器。

此设置是否正确? 是否有改进此设计的建议?

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    关于电压阻断、只要您期望过压低于3x1200V、串联二极管就会发出足够的声音。 请注意、串联二极管和串联电阻器将根据 V_detect = 9V -(3*VF + Rs*(0.5mA))降低 IGBT 检测电压。 其中 Vf 是 HV 二极管的正向压降、Rs 是串联电阻器、电阻为1kOhm。 还要考虑消隐时间的计算也会受到影响,其中 t_blank =(1uF)*V_detect /(0.5mA)。 TVS 二极管电压有利于保护引脚。 最好将寄生电容较小的二极管用于 HV 二极管和 TVS 保护二极管。

    此致、

    Audrey