This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:多节电池应用的数据闪存设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846198/bq34110-data-flash-setting-for-multi-cell-application

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

尽管是多节电池应用、我们是否应该使用每节电池的值设置数据闪存参数?

例如、在2节电池的情况下、

我们是否应该将3000设置为固定 EDV0寄存器、而不是6000?  

充电电压是4200、但不是8400是否正常?

我们应该将闪存更新正常寄存器更改为5600吗?

此致、
Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    是的、当您运行 GPCCEDV 工具时、它将为您提供单节电池范围内的所有值。 监测计使用单节电池范围内的每个值。