This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:48V 适配器优先级

Guru**** 2550330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824142/tps2373-adapter-priority-for-48v

器件型号:TPS2373

尊敬的团队

我们是否有优先使用48V 适配器的参考设计、以便客户复制电路?

或者我们只能按照 第3.5节中的以下应用程序操作?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问。 我们有一个具有48V 适配器优先级的 EVM: TPS2373-4EVM-758  

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubj1a/sluubj1a.pdf

    我有 EVM、并在实验室中对其进行了测试。  

    我通过在电源输入端连接58V PoE 线测试了电路板。 然后、我连接了一个48V 输入适配器端口 J3。 我测量了 VDD (TP10)上的电压、并在通电后将其从 PoE 的58V 转换为48V。 我还确认了如果没有 PoE、则电路板仍仅在适配器电压下工作。 我还确认了我们是否从适配器上移除了48V、该板仍然单独在 PoE 上运行。  

    此 EVM 有一个可启用适配器优先级的跳线(J6)。 客户可以保留它、也可以直接连接其设计中的终端。

    这是否可以回答您的问题、或者我是否可以提供其他帮助?

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的帮助。

    我将与客户核实、并尽快与您联系。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    非常感谢您回来。  

    我将此帖子标记为已解决、但可以随时联系或创建新主题。  

    此致、

    Michael Pahl