This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:尝试使用更低的终端电压延长电池寿命

Guru**** 2518120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846241/bq25505-trying-to-extend-battery-life-with-lower-termination-voltage

器件型号:BQ25505

您好、支持团队

客户拥有现有产品并正在更换新电池。 它们希望通过降低充电加电/终止电压来增加 IF 周期数。 显然、这会降低容量。 它们具有适用于电池的4.2伏 GG 文件。 它们希望在4.15V 或4.1V 时终止

我们是否需要提交新的电池重新表征新的端接电压? 由于它们设置得很好、它们能否只更改端接电压、然后执行一组学习周期并将该数据用作黄金映像?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    充电电压限制由 VBAT_OV 设置。 当 VSTOR 增加到超过 VBAT_OV 时、充电停止、如数据表的图12所示。 通过控制 ROV2和 ROV1电阻器值、可以按照数据表第7.3.3节所述对端接电压(VBAT_OV)进行编程。

    我无法具体评论电池性能、这是电池经销商/制造商的问题。 通常、降低端接电压会导致更多的充电周期、但请与制造商/分销商核实更多的充电周期、或让客户确定这种改进的特征。

    谢谢、

    Ricardo