This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:向输出电压(电源路径)添加超级电容器

Guru**** 2813925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824426/bq25060-adding-super-capacitor-to-vout-power-path

器件型号:BQ25060

您好!

是否有人发现在输出电压(电源路径)中添加超级电容器存在任何问题?

谢谢、

       Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Liam

    使用超级电容器时需要注意的一个条件是放电 状态(0V)。  BQ25060将启动、但与大多数锂离子充电器一样、在此期间输出电流受到限制。  在电池电压达到2.5V 之前、ISET 设定的快速充电电流不可用。