This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:TPS68470降压引脚的终端要求

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846194/tps68470-termination-requirement-for-tps68470-buck-pins

器件型号:TPS68470

我在其中一个设计中使用 TPS68470、我  不使用此 PMIC 的降压。

 

如果 未使用降压、则遵循任何终端指南。 尤其是  G7和 H6引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保寄存器0x48 (VDCTL)的位0 (启用域)始终设置为0以禁用内核降压稳压器。 该位复位时的默认值为0。  

    禁用降压时:

    • H6 (CORE_FB)可保持悬空或接地
    • G7 (CORE_SW)应保持悬空
    • H7 (CORE_GND)仍应接地

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    如果寄存器0x48的位0未设置为0、是否会有任何问题? 我们在设计之间重复使用 FW、因此会出现问题。

    谢谢

    Mallari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallari、

    该位禁用内核降压稳压器的输出并为该稳压器的内部控制电路断电。 如果该位未设置为0、则即使转换器未连接或未在应用中使用、降压控制电路也会打开并尝试进行调节、从而产生不必要的电流消耗。  

    谢谢、

    Gerard