This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773充电 IC 不工作

Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844044/bq24773-bq24773-charging-ic-not-working

器件型号:BQ24773

您好、TI、
        我正在使用 BQ24773电池充电 IC、但下面有一些问题需要提及、

在根据 TI 参考设计和指南进行设计的自有设计 PCB 上进行测试    
2.将5V/1A 和12V/1A 适配器与 BQ24773配合使用进行测试  
已独立测试 BQ24773  

问题是、

ACDRV 不会触发 ACFET 和 RBFET (ACDRV 高电平表示 ACFET/RBFET 可以导通)
在12和5V 输入电源上、ACDRV 仅提供0.8V 电压  
3.check 使用电池、不使用电池且无负载的 BQ24773的性能 ACDRV VTG 没有任何变化  

我们尝试:  


1、使用 第1个 R7 (2K)和 R8 (2K)电阻器来更改 R7 (4K)和 R8 (2K)电阻器 、之后还将 R7和 R8电阻器短路
2.移除 C9和 C11电容器  
将 R4电阻器短路  
4.更改 ACDET 基准电压1.3V
5.未安装输入反向保护电路  
 我们逐个检查上述更改、并检查 ACDRV 电压未发现任何变化的每个更改的结果  

如何在充电 IC 上、任何人都可以建议我们需要做什么或 对上述原理图设计进行任何更正  

我们参考以下主题进行故障排除、
  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/655635?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=acdrv
.https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/690509?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=acdrv
 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/805577?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=acdrv

谢谢、此致、  
Rahul Surawase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    您如何连接到充电器的 VCC 引脚? 您是否有完整的原理图?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、  
             我们只需从 BQ24773的充电器获取 VCC 和 GND 引脚即可为系统供电   

    谢谢、此致、  
    Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    如果删除了 C5、C6和 R2、是否仍然看到问题?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、  

            是的、删除 C5、C6和 R2后会出现相同的问题



    谢谢、  
    Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    我将关闭此主题、我们将在您的另一个主题中就同一问题进行通信:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/845274

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、  
             请发送 BQ24773的完整数据表以确定问题和开发  

    通过此电子邮件 ID rahul.s@phynart.com 发送

    谢谢、此致、  
    Rahul Surawase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rahul、

    完整数据表在线@ TI.com 此处: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24773.pdf

    此致、

    Joel H