请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28742 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我正在为客户设计 UCC28742 Webench:360-528Vac 至12V/3A。 Webench 显示了79.31kHz 的 Fsw 和56.61%的最大占空比。 但是、查看数据表的等式10、似乎会超过最大可用占空比(如果我正确理解该等式)。 如果它们在最大输出电流时通过 Vinmin 运行、您能否确认这是否会成为问题? 我使用建议的500kHz 谐振时间计算出恰好低于45%的可用占空比。
我附上了 Webench 报告。
谢谢、
Antonio