This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ29012RUGR

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85302L, BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846200/bq2980-bq29012rugr

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:CSD85302L

您好!

我对 BQ29012有一些疑问。 我正在尝试以~45-60C 的温度关闭我的电池

1.电路是否在两个方向上都提供过流保护? (流入或流出电池的电流)查看数据表的第8页、它看起来是这样的、但我想确认。

2.内部温度传感器如何工作? 芯片功耗是否大、或者最好使用 PTC? 是否有 PTC 选择指南?

3.这个 NFET 是否与 csd85302L 兼容? 我的放电速率小于10mA。

感谢您的帮助!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1. 是的、BQ2980可在充电和放电期间提供过流保护。
    2. 尤其是 BQ298012禁用了温度保护。 如果您需要该功能、则需要选择器件的其他版本。 目前、我们没有在内部配置为使用 PTC 的器件版本。 这是未来器件的一个选项、但您也可以在外部配置引脚。 我们没有建议使用的器件型号。
    3. 我们建议使用绝对最大 Vgs 约为8V 的 FET。  CSD85302L 大约为20V。 以下是我们在 EVM 上使用的 FET 的链接: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/EFC8811R-D.PDF

    如果您有任何其他问题、请告诉我!