This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:95% CL 的 UCC21520时基故障率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822847/ucc21520-ucc21520-fit-rate-for-95-cl

器件型号:UCC21520

您好!

UCC21520器件的时基故障率处于60%的可信度。 请告诉我如何将该 FIT 值转换为95%可信度(可用于转换的任何因素?)。 或者、如果给出95%可信度的 FIT 值、将会很有帮助。

请建议如何获得适合95%可信度的值。

谢谢、此致、

Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    使用 DPPM/FIT/MTBF 估算器工具中的值时、UCC21520在95%可信度下的 FIT 值为0.63。

    请随时阅读下面链接的应用报告第5节中有关如何计算这些值的更多信息。

    http://www.ti.com/lit/an/spraby3/spraby3.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    此致、

    Suresh。