This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:什么电路可用作超级电容器平衡电路?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846213/tl431-what-circuit-would-act-as-a-super-cap-balancing-circuit

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: BQ33100

我们是否有一个工具或集成器件、可用作工作电压超过5V 的超级电容器平衡电路? 临时解决方案是从 TL431构建一个5.25V 并联稳压器和一个大 PNP 晶体管、以保护其堆叠中的每个双电容器。 我们是否有任何集成度更高的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    5V 限制是否是 BQ33100的基准?

    预期的超级电容器电压是多少?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    如果您尝试平衡与集成解决方案串联的超级电容器、bq33100可能会有所帮助、因为它为2-5个串联的超级电容器提供了平衡功能。  每个超级电容器的建议工作条件为5V、每个超级电容器的绝对最大容差高达8.5V。

    如果您可以在此处分享更多系统级别详细信息、那将会有所帮助。

    此致、
    Bryan Kahler