This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:VCC2 OCP?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846083/iso5852s-vcc2-ocp

器件型号:ISO5852S

大家好、

客户提出的快速问题、当(VCC2 - GND2)或(VCC2 - VEE2)> 30V 时、我们没有任何内部感应电路强制关闭 PWM 输出、 我对吗? 谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    ISO5852S 的数据表显示了 VCC1和 VCC2的 UVLO 保护、但 VCC2引脚上没有因过压而关断器件的功能。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、