This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040:LM4040AIM3-2.5/NOPB

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824339/lm4040-lm4040aim3-2-5-nopb

器件型号:LM4040

早上好!!!!

我需要 LM4040AIM3-2.5/NOPB 器件的工作电压。 数据表中未提及工作电压。 请尽快提供信息。

此致、

Sathish

手机:9742519202

电子邮件:sathish.patil@altran.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish  

    LM4040是一款2引脚并联稳压器、可在其中强制电流流向阴极引脚并在阴极获得恒定电压。  

    在此电路中, 阴极电流图示为(VDD - 2.5)/Rs。

    数据表第6.3节给出了阴极电流的工作条件(最大值= 15mA)。 您可以相应地选择 Rs 和 VDD。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要工作电压范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以通过选择适当的 RS 值来确定电压范围。  

    VDD (max)=阴极电流(max)* Rs + 2.5V

    此致

    Trailokya