This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:UCC20520 PCB 切断

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846059/ucc20520-ucc20520-pcb-cutout

器件型号:UCC20520

您好!

在数据表和 EVM 中、UCC20520下提供了 PCB 切口、数据表中的说明为"初级侧和次级侧之间没有 PCB 走线或铜
确保隔离性能"一句。

我的问题是:

-您是否在没有 PCB 切口的情况下使用了该器件,并且您是否观察到它失去了隔离性能? 如果是,您是否有可以提供的技术数据?  

-此镂空配置只是一个建议,还是必须正确使用此设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arin、

    由于此器件的额定增强型隔离等级、如果应用需要增强型隔离、则 IC 上的间距将由工作电压和机构所需间距决定、如 UL 60950中所示。 如数据表封装信息所示、该器件可在 PC 板上支持高达8.1mm 的间距、如果间距要求更高、则 PCB 切口将增大 IC 引脚之间的爬电距离。

    您的应用(包括污染或污染等级和湿度等工作环境)将决定 PCB 中是否存在切口时的隔离性能是否会受到影响。 您的产品安全要求、而不是 IC、将决定您是否需要 PCB 切口。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、