This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:SIN 引脚的输入电压

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823614/tlc5948a-input-voltage-of-sin-pin

器件型号:TLC5948A

尊敬的所有人:

我们的客户希望了解 SIN 引脚的绝对最大电压。

请告诉我、如果您向 SIN 引脚输入的电压超过最大额定值、该器件会损坏多长时间。

例如、当 Vcc = 5.3V 时、如果该器件的输入接近6.4V 至 SIN 引脚的输入、该器件会受到损坏多长时间?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    SIN 上的最大电压为 Vcc+0.3V。  我们没有此类测试项目可供您提问、如果条件超过最大值、则无法保证所有功能 值。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢你的答复。

    我想提出更多问题。

    实际上、客户测量 SIN 的以下输入波形。 在该波形中、虽然有一个器件超过了器件的最大额定值、但会询问是否对 IC 的能力没有任何问题。

    当时客户告知 TIJ 销售人员之前对 TI LED 驱动器的耐受电压有以下建议。


    对于​​不损坏 IC 的输入电压值、需要过冲+ VCC 和1.0V、下冲 GND-1.0V。 产生该电压的原因是、在此值下、流入端子的电流小于100mA、不会发生闩锁、内部接线也不会熔化。
    此外、请确保在绝对最大额定值中写入的输入电压范围内超过"-0.3V-Vcc + 0.3V"的时间为100ns 或更短。 此外、与整个时间相比、超时比率应为10%或更短(占空比为10%或更低)。

     此建议是否适用于 TLC5948A?

    此外、如果此建议不适用、请告诉我该器件 IC 的电压值和时间未损坏的地方。

    希望您能尽快与我们联系。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    如上所述、我们强烈建议客户尽快回答。

    如果您能马上回来、我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    我不知道这种解释来自哪里、但根据我的理解、我们没有用于器件评估的此类测试项目、因此没有用于此的测试数据。 这可能只是无法保证的假设。

    很抱歉、我们无法回答此问题。

    此致、

    肖恩