This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:图16最大和典型输入电流的测试条件

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846078/uln2003a-test-condition-for-the-figure-16-maximum-and-typical-input-current

器件型号:ULN2003A

你(们)好

您能否告诉我图16的测试条件(最大和典型输入电流)?

我们可以在此图中看到最大值和典型值。 我们需要知道每个测试条件的差异。

背景、

CPU GPIO 最大 电流 为2mA。  此外、该图中的最大输入电流为1.9mA、电压为5V。

因此、客户正在考虑使用额外的输入 电阻器。

如果这些典型值和最大值取决于温度、内部电阻器值以及类似的值、并且客户可以在这些条件下获得一些输入电流裕度、则他们不希望使用额外的电阻器。

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    您是指图6吗?  

    执行此测试的方法是在输入端施加电压、然后测量输入电流。 典型值和最大值说明了工作温度和工艺范围。 客户应该能够在无需额外电阻器的情况下从 CPU GPIO 驱动这个引脚。