This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ILIM 电流

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824325/tps2595-ilim-current

器件型号:TPS2595

您好、E2E、

您能不能告诉我们 ILIM 电流的大小

我们需要计算瓦特数以评估是否可以使用0402组件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈智霖:

    感谢您的支持!

    您可以将0402封装用于 RILM。  ILIM 电流为1.5mA (最大值)

    此致、

    Rakesh