This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:恒定电流的负载共享控制器?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845816/uc3907-load-share-controller-for-constant-current

器件型号:UC3907
主题中讨论的其他器件:UCC29002

大家好、

此负载共享控制器是否也适用于恒流电源? 如果不是、您可以推荐一种替代方案?

如果没有用于 CC 的负载共享控制器、在50V 时是否有任何工作电压?

其目的是能够平衡三相电源系统不同相位上多个灯的负载。  

客户的理想情况如下:

三相电源->相位选择器-> PFC 交流/直流->直流/直流->灯

每个灯中包含几个直流/直流电源的灯被分配、根据运行中的灯数量、需要选择相位来将负载置于上面。 也赞赏其他建议。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz

    我想您可以使用具有恒流电源的负载共享控制器。 实际上、您可以调整恒定电流环路感应信号的基准电平、以改变每个模块的输出电流、使负载共享控制器均匀匹配。

    您需要访问每个模块的控制环路、并且可能需要一些额外的外部电路来使其正常工作。

    UCC3907的更新版本是 UCC29002。

    此致

    Peter