This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844937/bq25892-bq25892

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好!  

请指导我查找 BQ25892的所有相关项

1-驱动程序,如以下 bq28z610  https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq28z610链接中提供的驱动程序

2-应用手册  (如果可能),同时包含 bq25892和 bq28z610,如果不可能,则仅限 bq25892

3 -任何其他形式的文档、其中显示了使用德州仪器充电器和电量监测计实现的优化充电方式

谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Redwood、

    关于1、充电器驱动程序位于 https://github.com/tibms/bq2589x。  请记住、充电器没有处理器、只有状态机。  "驱动器"只是一个 I2C 读取和写入寄存器的有序序列、状态机从中做出决定。

    关于2和3、没有应用手册 说明 此充电器和监测计协同工作。  从硬件的角度来看、需要记住的关键是充电器或监测计、而不是两者都可以连接到电池组 NTC。  从软件的角度来看、   通常使用监测计通过 I2C 告知充电器何时终止充电并在安全温度范围之外停止充电、因为它具有有关电池电压和温度的更准确的信息。  BQ25892的应用手册可在以下产品文件夹的技术文档选项卡中找到:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅德州仪器提供的参考设计。

    问题: 您能否提供此参考设计附带的源代码(固件)?   为了根据电池规格设置温度和电池电压范围来设置电量监测计中的电压和电流、处理器通过更改电量监测计(如 BQ28Z610) 和充电器(如 BQ25892)中的寄存器设置采取了哪些步骤? 我的最终目标是遵循您在参考设计中使用的固件和电池规格来了解 bq25892和 bq28z610。

        (****)请注意,我正在寻找您在下面的方框图中被称为"host"的块中使用的固件。  

    我不仅在寻找充电器、还在寻找与此参考设计附带的监测计相关的固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    上述参考设计是 BQ25890EVM 的促销幻灯片、其中不包含监测计。   充电器固件位于 https://github.com/tibms/bq2589x。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢链接、但以上软件是驱动程序功能、而不是解决方案。  

    答案中的链接仅提供子例程。  

    电池管理系统之上的参考设计。 它应该为具有如下所示充电曲线的电池充电。  

    我正在寻找此参考设计的软件,它使用充电曲线(如下所示的示例)为电池充电。 我应该查看哪个链接?

    另外、上面的链接显示了内核函数。 但我正在寻找一款应用软件、该软件使用子例程(上面链接中的驱动程序函数)来处理下面给出的寻呼配置文件。 从哪里可以找到它?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢链接、但以上软件是驱动程序功能、而不是解决方案。  

    答案中的链接仅提供子例程。  

    电池管理系统之上的参考设计。 它应该为具有如下所示充电曲线的电池充电。  

    我正在寻找此参考设计的软件,它使用充电曲线(如下所示的示例)为电池充电。 我应该查看哪个链接?

    另外、上面的链接显示了内核函数。 但我正在寻找一款应用软件、该软件使用子例程(上面链接中的驱动程序函数)来处理下面给出的寻呼配置文件。 从哪里可以找到它?

    谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Redwood、

    当/CE 低电平且热敏电阻连接到充电器 TS 引脚时、充电器会使用默认设置和 修改的 JEITA 充电曲线自动充电、如 图15第26页所示。 充电器的默认设置包括、例如、BATREG=4.2V、ICHARGE=2.0A、输入电流限制 =启动时 ILIM 电阻器设置或 PSEL 设置的下限。  充电器的充电 曲线包含上述曲线的 STH 和 HT 部分。  使用监测计而不是充电器来测量温度、以及使用某些软件来实现上述的 STH 和 HT 级。  要将稳压电压更改为4.35V、需要对充电器进行一次 I2C 写入 (假设看门狗计时器已禁用或 WD 位定期写入、以防止恢复默认值)。

    此致、
    Jeff