This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:可变输出电压的好器件?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824205/lm25118-good-part-for-variable-output-voltage

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118LM5155

我需要设计一个直流/直流电源。 Vin = 10VDC 至16.5VDC、Vout 可调节+3.5VDC 至+15VDC、PoUT = 4W。 我计划在反馈中使用电位计通过微控制器调节输出电压。

WEBENCH 设计工具不支持可调输出电压。 您能否为此应用推荐 LM25118、或者您是否可以推荐其他更适合此应用的控制器/转换器? 由于尺寸限制、它必须具有较少的器件数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您发帖。  这可以通过 LM5118等降压/升压或 LM5155等 SEPIC 来实现、您可以通过 FB 引脚调节输出电压、方法是注入电流(或通过电阻器调节电压、我在下面将其称为 Radj)。  

    LM25118是一个不错的选择。  要使用 Webench、您可以创建两个设计、一个是3.5V、另一个是15V、您可以看到 FB 引脚电阻器比率、这也可以为您提供 Radj 应该是如何工作的提示。

    将 LM5155用于 SEPIC 需要耦合电感器、但解决方案尺寸和元件数量可能小于 LM25118解决方案。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi