This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119的 RAMP 引脚的耐受电压是多少?

Guru**** 2390975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822663/lm5119-what-is-the-withstand-voltage-of-the-ramp-pin-of-the-lm5119

器件型号:LM5119

LM5119的 RAMP 引脚的耐受电压是多少?

此外、如果斜坡引脚通过 RC 连接到 VIN、风险会如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须通过 RC 将斜坡引脚连接到 SW。  

    更多信息、请参阅数据表第7.3.6节。  

    我将检查斜升引脚的绝对规格。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我通过 RC 将斜坡引脚连接到 SW、但启动时、斜坡引脚的电压为8V、这种方式是否存在风险?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    斜坡引脚的绝对最大规格为7V。  

    您能否提供原理图? 只需检查为什么斜坡在启动期间为8V?  

    谢谢