This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:PGOOD 引脚的确切行为

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846103/tps65263-1q1-pgood-pin-exact-behaviour

器件型号:TPS65263-1Q1

你(们)好

在我的应用中、通道2和3 ENx 悬空(=在上电时立即启动)。 CH1的 EN1引脚上有一个1uF 电容接地、延迟了大约200mSec 的启动时间

那么、我必须如何期望 PGOOD 的运行方式?

在我的应用中、PGOOD 用作常规上电复位、因此我需要它仅上升一次、同时 CH1也进行调节。

相反、我担心一旦 CH2和3开始调节、它将首次上升、然后一旦 EN1达到1.2V、并且一旦 CH1调节、它将再次上升。

这里有人对此有过任何经验吗? 答案应该(可能)在数据表中、但我不能依赖在数据表中使用的几个词:据说只有当所有通道进入调节状态时、它才会上升、但如果不使用全部3个通道(=启用)、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Francesco

    我已经在 EVM 上验证了这一点。

    当所有 EN1/2/3 电压 为高 电平并且  Vout1/2/3  处于调节范围内时、PGOOD 被置为高电平。

    2.如果其中一个 BUCK 被禁用= EN 引脚之一为低电平、则 PGOOD 保持低电平。

    因此、对于您的应用、PGOOD 仅在 CH1调节时上升一次、不用担心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Zhao、这对我来说非常完美。

    Ciao

    弗朗西斯科