This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:原理图审阅

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845604/tps1663-schematic-review

器件型号:TPS1663

尊敬的团队:

您能否仔细检查原理图?

如果您有其他意见、请随时告诉我。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将在明天再次讨论这个问题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    看起来、SHDN 引脚在24V 电源下变为高电平。 SHDN 引脚的额定电压仅为5.5V。 应在电压< 5.5V 时将其拉至高电平。

    如果预计输出端出现短路或过载、请在输出端添加一个二极管、如数据表中的图38所示。

    有关布局、请参阅数据表中的第12节。