This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:VTT 电容器

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824007/tps51206-vtt-capacitor

器件型号:TPS51206

你(们)好

VTT 引脚电容器是否有下限?

我想将电容器值更改为 4.7uF。

条件:

  VTT 电容器为4.7uF。

 稳压器负载为 MT41K128M16JT-125或 NT5CC128M16JR-EK 或 H5TQ2G63FFR-PBC。

此致

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VTT 的最小电容为10uF。  

    使用4.7uFcap 时、VTT 电压在某些情况下可能不稳定。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想减小浪涌电流。 此稳压器是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否打开 VDD 电压、先将 S3和 S5引脚拉至高电平、然后打开 VDDQ (VLDOIN)以减小 VTT 启动期间的浪涌电流?

    谢谢