This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295:检查 OTG 模式行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823989/bq24295-bq24295-check-the-otg-mode-behavior

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25606

大家好、

我们希望仔细检查以下条件。

对于 BQ24295、如果我们移除了 VBUS 并启用 OTG 模式、则 PMID 引脚将呈现5V 电压、VBUS 呈现0V 电压。

正确吗?

我们已经测试了 BQ25606、如果我们启用 OTG 模式、VBUS 和 PMID 引脚都将提供5V 电压。 BQ25606和 BQ24295之间的行为有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24295 主要 用于移动电源应用。 PMID 引脚支持升压电流、如 OTG 中 d/s 和 VBUS=0V 的应用图所示。

    BQ25606适用于常规充电器应用。 VBUS&PMID 都支持 OTG 输出。

    谢谢、

    宁。