This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:电流限制功能

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845661/lm5085-current-limit-function

器件型号:LM5085

您好!

我正在尝试对 LM5085主要用作限流器的设计进行仿真、也就是说、它通常是恒定导通的。 我无法使仿真在 TINA 和 LTSpice 中都正常工作。 当我更改条件以便 LM5085调节输出电压(开关)时、电流限制按预期工作。 从链接的问题中、我了解到该模型存在一些问题。 更新的模型将于何时发布?

此致、

OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的问题

    此致、

    AP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    我能知道您的心肌的配置吗? 使用默认 TINA 模式时、结果看起来不错(40uA*2.55k/20m Ω=5.1A)

    请告诉我您的输入、输出和电流限制设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将输入电压升高到高于15伏的电压、则电流限制功能将不再工作。 我使用了与您相同的原理图。 只更改了输入电压。 我还仿真了数据表中的原理图、该原理图的设计电压为7-55伏。 相同的电流限制、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、照片错误、以下是好照片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可以轻松修改原理图、使其与我仿真的电路类似。  

    将输入电压更改为25V

    将 R3更改为1k

    将 R5更改为1.5m

    将 R1更改为47k

    将 R2更改为1.8k

    将 R6更改为1

    在与 R6的 paralell 中添加一个时间控制开关和另一个1欧姆电阻器以进行负载阶跃

    我已经看到(也使用 LTSpice)、当输入电压低于目标输出电压时、电路不会对过流情况做出反应。

    您的帮助得到了很大的帮助。

    此致、

    OLA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdel、

    谢谢! 针对较低电压调整设计可能是一种能够对其进行仿真的权变措施。 但是、TI 在模型中解决此问题应该相当容易!

    此致、

    OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLA:

    我将把这个错误总结给 TI 建模团队,看看他们是否可以解决这个问题。

    原因它将使几天的工作正常、我能否先关闭此问题?

    谢谢

    李丹尼尔