This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:限制 Vboot

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845703/ucc27712-limiting-vboot

器件型号:UCC27712

你好

目前、我们使用的 UCC27712具有12V 电源和5V Vgs 阈值电压的高侧 MOSFET。

我们将以双倍的电压驱动栅极、这实际上是需要的。 我们只需要5V Vgs、但 MOSFET 是使用12V Vgs 驱动的、因为 Cboot 会在12V 上充电。

我们的测量结果表明、对栅极进行远高于阈值电压的充电会导致一些问题的开关延迟。

一个很好的解决方案是、不要将 Cboot 充电至12V、而是限制此电压。 因此、我们在 Rboot 和 Cboot 之间内置了一个 z 二极管、并生成了 VDD 至 HB 的压降。 这只是限制电压 Vboot、然后由 Vboot 驱动栅极。 另一种解决方案是直接在 MOSFET 的栅极和源极之间构建一个 z 二极管。 但第二种解决方案不是首选、因为它会增加栅极的电容。

但是、我们首选的解决方案仅在 Vboot 限制为8V (z 二极管的 VZ => 4.7V)之前有效。 当我们进一步增大从 VDD 到 HB 的压降时、栅极驱动器停止驱动 MOSFET。

如果我正确理解了数据表、则 UCC27712的 UVLO 不是这样做的原因。

如果 Vboot 受此限制、为什么该栅极驱动器会停止开关? 您是否建议不以这种方式使用 z 二极管? 或者、从 VDD 下降到 HB 是否没有问题?

此致

Eric Walser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您关注 UCC27712。 由于 UCC27712是600V 半桥驱动器、因此设置了 VDD 和 HB UVLO 阈值、期望驱动600-650V MOSFET 或 IGBT。 大多数高电压 MOSFET 具有指定的10V Vgs 参数、因此许多应用中的驱动器偏置电压预计为10V 至15V 范围、具体取决于 MOSFET 或 IGBT 开关器件。

    如您所述、可通过在自举二极管充电路径中产生压降来降低 HB 偏置电压。 HB UVLO 开启阈值通常为8.2V、最大为9.2V、因此如果 HB 电压降至 HB UVLO 以下、高侧驱动器将不会切换。

    一种选择是以10V 的电压运行 VDD、这将降低连接到高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 的 Vgs。 我假设低侧 MOSFET 也有同样的注意事项。

    如果您希望将 Vgs 减小到9V 至10V 以下、则需要使用从驱动器到 MOSFET 的压降方法。 从驱动器输出到 MOSFET 栅极之间可能有一个齐纳二极管、以减小 Vgs。 这可能会导致一些负 Vgs 电压、对于通常具有+/- Vgs 额定值的大多数 MOSFET 而言、这应该是可以的。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    您的回答解决了我们的所有问题。

    它帮助很大、谢谢。

    此致

    Eric