This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:Bq Studio、带 BQ34110EVM

Guru**** 2624955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823819/bq34110evm-796-bq-studio-w-bq34110evm

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34110EV2400

当我尝试执行到电路板的命令时、例如 unseal_full_access、日志面板状态结果:N/A 和读取 Addr:n/A 有什么建议吗?

谢谢、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在使用所有命令时发生。 我正在使用 BQStudio 版本:1.3.92、我已更新 EV2400并使用 BQ34110 0110_0_02。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    unseal 和 full access 命令不会返回任何结果。 结果将出现在运行状态中的 SEC1、SEC0位的复位中。 请检查 bqstudio 是否已启动并正确读取所有寄存器。 如果寄存器读数正确、您的命令将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 此外、当我尝试使用 CAL_TOGGLE 进入校准模式时、CAL_EN 位保持低电平(绿色)。 发送命令时、该位是否应该变为高电平(红色)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是否有任何关于该位为什么不会变高的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您是密封的、仪表将不会进入校准模式。