This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:复位事件0x0011

Guru**** 2536340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823542/bq78pl116-reset-event-0x0011

器件型号:BQ78PL116

在 EMC 测试(抗扰性测试)期间、我们遇到了由于功率损耗而导致多个器件关闭的情况。 电源在几秒钟后恢复。 仅记录值为0x0011的复位事件。 如果我们手动复位 BMS 芯片、则会记录值为0x0041的复位事件、并将当前时间设置为0。 复位0x0011的原因是什么?它是如何触发的?  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全历史记录中指示的复位可能有多种原因、当发出手动复位时、将记录命令0x41。 但是、在您的情况下、EMC 测试会导致 OCD2和 OTD 条件。 然后器件复位。 日志记录了这些情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对在复位时记录的事件只是安全警报(安全状态)的副本是否正确? 注册?

    如何解码它?  

    您的描述与之相对应、如果我假设位15是位0 ... 请说明。

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我认为我的位顺序是正确的、但请尝试使用 OTD 测试并进行仔细检查、因为我这里没有可以使用的板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用仿真 OTD 时不会发生复位事件:

    放电 FET 在几秒钟后关闭(设置为4)、  

    当移除 OTD 时、放电 FET 会重新打开、

    所有内容均按预期记录。  

    如果我们假设 DS 中的位顺序正确、则0x0011表示 HOCD 和 HWDG。

    在我们的配置中、主机看门狗已禁用。 HWDG 位是否可以在某些内部事件(如欠压)期间置位?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您回复您的结果。 今天我学到了一些东西、谢谢您。 是的、欠压肯定会导致 WD 复位。 EMC 测试很可能会发生这种情况。