This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610电池充电

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844001/bq28z610-bq28z610-battery-charging

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25892

您好!  

 您是否有 BQ28Z610的编码示例 ?  

我正在使用电量监测计( BQ28Z610 )开发高级充电算法,以便驱动 BQ25892 为电池充电。  

除了数据表之外,是否还有参考设计可查看示例代码示例?  

首先,我要初始化 BQ28Z610 和 BQ25892 。  

其次,根据给定的电池充电模式,我想根据电流、电压和使用时间为电池充电,如下应用文档所示:  

但我看不到任何编码示例。 仅提供数据表。  

是否有基于示例电池 充电曲线的参考设计,该示例显示了充电时间的优化,同时 通过添加电池电量计(与 BQ28Z610类似)提供的电池寿命信息,使电池寿命尽可能长?

谢谢、此致、  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    我们不提供充电或放电代码示例。 监测计将在安全限制范围内获取充电器提供的任何电压和电流、并使用该电压和电流为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个同时显示电量监测计和充电器的文档。 理想情况下、文档应显示交互。 我找到的文档显示了芯片的个人行为、但不能同时显示。 如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    很抱歉、我们没有同时显示行为的文档。 监测计是从监测计、可接受充电器提供的任何电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想将此案例上报给您的管理层。 很抱歉、这毫无意义。  

    我正在尝试了解如何使用 BQ28Z610 。 没有应用手册、没有编码示例。 我听到的是、只有数据表。 我正在寻找如何使用而不是什么。  

    第二,我不喜欢在本例和其他案例中回答我的问题的方式。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    很抱歉、但很遗憾我们没有示例、您可以在 https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq28z610上找到驱动程序

    这是一个电量监测计论坛、对于充电器问题、请在充电器论坛中发帖或选择合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅德州仪器提供的参考设计。

    问题: 您能否提供此参考设计附带的源代码(固件)?   为了根据电池规格设置温度和电池电压范围来设置电量监测计中的电压和电流、处理器通过更改电量监测计(如 BQ28Z610) 和充电器(如 BQ25892)中的寄存器设置采取了哪些步骤? 我的最终目标是遵循您在参考设计中使用的固件和电池规格来了解 bq25892和 bq28z610。

        (****)请注意,我正在寻找您在下面的方框图中被称为"host"的块中使用的固件。  

    我不仅在寻找充电器、还在寻找与此参考设计附带的监测计相关的固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅德州仪器提供的参考设计。

    问题: 您能否提供此参考设计附带的源代码(固件)?   为了根据电池规格设置温度和电池电压范围来设置电量监测计中的电压和电流、处理器通过更改电量监测计(如 BQ28Z610) 和充电器(如 BQ25892)中的寄存器设置采取了哪些步骤? 我的最终目标是遵循您在参考设计中使用的固件和电池规格来了解 bq25892和 bq28z610。

        (****)请注意,我正在寻找您在下面的方框图中被称为"host"的块中使用的固件。  

    我不仅在寻找充电器、还在寻找与此参考设计附带的监测计相关的固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Redwood、

    bq28z610页面上提供了监测计 FW。 对于充电器问题、此主题已转移到充电器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我要查看的固件示例不是您的软件 GUI 所使用的示例。  

    我正在寻找电池管理系统微控制器(处理器)中使用的软件(固件)。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589x 充电器驱动程序示例、请参阅 github.com/.../bq2589x。

    谢谢、

    宁。