This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:TL1963AQKTTRQ1:1.8V 的输出电压下冲高达2V、并在100uSec 内线性下降至1.82V

Guru**** 2525510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819908/tl1963a-q1-tl1963aqkttrq1-1-8vout-shoots-up-to-2v-and-linearly-drop-to-1-82v-in-100usec

器件型号:TL1963A-Q1

您好!

我已在我的设计之一中使用 LDO P/N TL1963AQKTTRQ1进行5V 至1.8V 降压。

设计详细信息:

输入电压:4.5V 至5.5V

输出电压(预期):1.8V @500mA

可调引脚电阻器:R2:1.96k 欧姆、R1:4.02k 欧姆

在探测 Vout 时、我观察到、一旦5V 输入变为高电平、 TL1963AQKTTRQ1的 Vout 将达到2V、并在100uSec 内以线性方式下降到1.82V。

这是一个问题 、因为我在 Vout 上连接的器件的绝对最大额定值为1.89V、因此会因初始电压过冲而损坏。

如果我的设计和解决方案中有任何问题、请提出建议以解决此问题(如果有)。

随附了我的设计快照和用于1.8V 过冲的 DSO SNAP。

此致、

Chandan Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandan 您好:

    您的原理图看起来不错。  SHDN 引脚的 VIH 最小值为2V (我看到网络名称 EN_1V8、它是否用于1.8V?)。   为了进一步减少启动期间的过冲、您可以增加输出电容器。 使用更大的电容器降低输入压摆率也很有帮助。  您能否将 C103替换为10uF、总输出电容器20uF、并测量过冲并让我知道您的结果?

    此致、

    Min Hudgins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandan、

    10天以上没有答复。 我们假设问题已经解决、如果不是这样、请随时发布新的回复。  

    此致、
    Jason