This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001DRBEVM:波特图测量

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820892/tps7a8001drbevm-bode-plot-measurement

器件型号:TPS7A8001DRBEVM

您好!

我的客户在 Vin=3.3V 和 Vout=1.8V 时测量了 TPS7A8001EVM 的波特图。 它们发现带宽仅为100Hz。 但 LDO 应具有更大的带宽。 请帮您检查一下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在该 LDO 上运行此测试时、您有什么顾虑? 您是否担心某些条件下的稳定性?

    如果您想在客户的条件下测量 LDO 的相位裕度,以下是重要的事项。 LDO 的设计包含多个控制环路,断开所有环路并不是很实用,LDO 的稳定性涉及所有内部环路的组合。 负载电流也会改变相补角。 一种有助于估算 LDO 相位裕度的实用方法是创建快速负载瞬态、以查看所有控制环路组合对该干扰的反应。 这是一个涵盖此主题的应用。 请注意,由于相位裕度会根据负载电流而变化,因此根据应用手册使用客户应用中可能存在的不同负载条件来执行快速负载瞬态非常重要。

    Regarsd、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jason。

    这不是一个稳定性问题。 通信客户希望将 TPS7A8001认证为纹波/噪声滤波器。 他们检查了环路、因为更宽的带宽有助于 PSRR、因此他们使用传统的直流/直流方式测量 TPS7A8001的环路、发现带宽约为100Hz。 如果 TPS7A8001具有多个控制环路、您能否展示环路的功能方框图以及如何正确测量波特图。 要在该通信客户中验证我们的器件、我们需要对此进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    不过、由于对线性稳压器的解释、传统的直流/直流方式可能无法很好地测量 LDO 的带宽。 部分原因是创建多路控制环路的设计复杂性; 当这些环路协同工作时、无法将它们彼此隔离、即使您设法将主控制环路从反馈引脚断开到输出、您获得的数据也不会影响器件的真正性能。  

    如果您确实需要在不同的 Cout 和 Iload 条件下具有带宽和相位裕度、我建议您仍然使用快速负载瞬态方式。 除了对振铃进行计数以估算相位、 您还可以通过读取 LDO 的输出响应因突然负载瞬态而产生的相同干扰的速度来获取 LDO 的带宽信息。 为了简单起见、这是从 Vout 上的过冲开始发生到 Vout 开始恢复(下降)的时间。  

    请告诉我您的想法、如果您对如何使用我建议的方法来估算 LDO 的相位和带宽有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    由于这是一个星期,没有答复,我们假定问题已经解决。 如果情况并非如此,请随时答复。  

    此致、
    Jason