This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:我可以与太阳能电池板配合使用吗? 建议使用太阳能电池板参数?

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823858/bq24070-can-i-use-with-solar-panel-solar-panel-parameters-recommended

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件:BQ24074

您好!

在选择合适的 IC 时、我需要帮助、该 IC 可以为锂电池或锂聚合物电池充电、也可以为负载供电。 我想使用太阳能电池板在日光下为电池充电、它将在夜间使用电池。

如果可能、也可以使用 USB 为电池充电?

请为我提供详细信息。

展望未来、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看一下 Bq24074。 该器件的 VINDPM 电压为4.3V、可防止太阳能输入崩溃。