This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:系统复位

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845835/ucd9090a-system-reset

器件型号:UCD9090A

您好!

我正在项目中使用 UCD9090A。

配置系统复位功能时遇到问题。 我已经测试了所有种类的组合、但它仍然不能执行我想要的操作。

这个问题非常简单:当 GPI1处于低电平状态时、我希望系统复位输出(GPIO15)变为低电平(开漏)至少200ms (即使在此延迟期间 GPI1返回高电平状态)。

请帮助我并为我提供这方面的良好配置(GPI 的极性和系统复位选项卡中的所有参数)。
目前、我能够产生非常短的脉冲、但在我需要的200ms 内它永远不会保持低电平。

提前感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于系统复位功能、GPIO15只能在 GPI1恢复为高电平后才可变为高电平。 因此、您必须确保 GPI1在200ms 延迟期间恢复为高电平。 否则、系统复位将不起作用。 这就是系统复位的设计方式。

    1、将 GPI1配置为高电平有效。 因此、当 GPI 为低电平时、GPIO15将立即被置为有效(低电平)。

    只要 GPI1为低电平、GPIO15就会保持低电平。

    一旦 GPI1恢复为高电平。 编程延迟过期后、GPIO15将恢复为高电平。

    您可以参阅以下内容。 您可能需要将 GPIO15 (系统复位输出)配置为 Acitve 低电平。 该脉冲可设置为0ms。

    这将有助于实现您想要的目标。

    此致

    Yihe