请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 您好!
我有一个 BQ27220、我希望在以下情况下获得一些中断:
-电池开始充电
-电池不再充电
-电池电压低于3.7V
-电池电压高于4.1V
有什么方法可以做到这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gabriel。
不能、无法为这些配置监测计。 请参阅下面的 TRM 以了解 GPOUT 可配置的不同选项。
http://www.ti.com/lit/ug/sluubd4/sluubd4.pdf
谢谢
Onyx