This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:使用由 LM5017供电的隔离式 Flybuck 电源为栅极驱动器 HB 引脚供电

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, LM5017, LM5107, LM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821120/ucc27211-powering-gate-driver-hb-pins-with-isolated-flybuck-supplies-powered-by-lm5017

器件型号:UCC27211
主题中讨论的其他器件: LM5017LM5107LM5101A

您好!

我使用3个 UCC27211来运行一个三相电机、并且尝试为高侧使用隔离式电源、而不是引导 VDD。

我正在使用此参考设计的修改版本: http://www.ti.com/lit/df/snvr323/snvr323.pdf

我的版本在次级侧创建了3个~14V 电源、在初级侧从 LM5017创建了1个10.2V 电源

Flybuck 原理图:

栅极驱动器原理图(单相):

我发现、很多时候、栅极驱动器或 LM5017在驱动电机时会在开关 MOSFET 时发生故障。 变压器上的电压相当恒定、但我想知道栅极驱动器内的自举二极管是否可能由于一些奇怪的瞬变而导通? LM5017故障表现为一个熔化到 VIN 引脚的孔、栅极驱动器通常会在某些引脚短接至 VDD 或 GND (不一致)时发生故障  

我的栅极驱动器和 LM5017上连接了一个热电偶、但没有注意到任何逐渐过热。

选择不从 VDD 自举并在 HB 引脚上使用隔离式电源是否存在任何相关问题? VCC_Hihide_U (HB 引脚)为~14V、而 VCC_lowside (VDD 引脚)为10.2V、因此二极管应反向偏置。

谢谢、

Vishaal Varahamurthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishaal、

    感谢您关注 UCC27211栅极驱动器和 LM5107。 我支持高功率栅极驱动器、并可以回答有关 UCC27211的问题。

    由于 HB 至 HS 引脚上的大电容、内部自举二极管可能无法为该电容充电。 应用手册 SNVA083提供了在高电容情况下选择外部自举二极管的指导。

    在这种情况下、有几个注意事项可以防止自举二极管长时间导通高电流。 如果 HB-HS 偏置保持高于 VCC、则自举二极管不应从直流的角度导通。 如果在 HS 转换为低电平时存在负 HS 电压(低于接地值)、则引导二极管可能会在负尖峰持续时间内导通。

    限制自举二极管必须处理的电荷的另一个建议是使自举电容器靠近 UCC27211s、该电容器的大小可解决 MOSFET Qg 的充电问题。 然后具有从本地 HB 电容到偏置输出大容量电容的一些电阻。 该电阻只需处理 HB 偏置的平均电流。 这样、自举二极管将仅具有为较低的局部电容充电所需的电流脉冲。 为了获得有关如何选择 HB 电容器的指导、LM5101A 数据表第9.2节提供了有关组件选择的指导。

    我将确认驱动器的 HB 偏置始终高于 VDD、作为主要建议。 并考虑将本地驱动器 HB 电容(较低值)与偏置大容量电容之间的电阻相加。

    请确认这是否解决了问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard、

    在这些电路板的下一个旋转过程中、我在 VCC_lowside 和 VDD 引脚之间以及 VCC_hirside (隔离式)电源和 HB 引脚之间包含了一个小型串联电阻器-这应该让我通过移除 HB 侧的串联电阻器切换到自举应用。 我希望此电阻器能让我避免并联另一个二极管、因为电路板剩余的空间不大。

    我使用参考 http://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf 为自举电容器选择一个更小的值("详细"版本显示、如果二极管实际上导通、我的 Cboot 比现在需要的大100倍)

    关于 HS 低于 VDD 接地基准的有趣想法-下次运行时、我必须确认这一点。

    我想保持这个线程打开、直到我的第二个电路板旋转、我能够再次测试这个

    感谢你的帮助

    Vishaal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishaal、

    如果您在获得更新的硬件后还有其他问题、您可以跟进、我们将解决任何其他问题。

    此致、