This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A1601电源正常运行

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824215/tps7a16-tps7a1601-power-good-operation

器件型号:TPS7A16

我们最近一直在搜索具有 PG 信号的 LDO、以控制理想二极管上的使能引脚。 其理念是、如果我们从 LDO 中失去 Vout、PG 信号会改变二极管的导通状态。 我们遇到的困难是、如果 LDO 完全断电、会发生什么情况? 数据表中有一个图、表示只有当 Vin 引脚上至少有1V 时 PG 信号才会正常工作、但并不完全清楚。 我假设至少需要1V 才能打开方框图中所示的 FET、以使信号变为低电平、只需等待确认即可。 如果我们完全失去 LDO 的电源、PG 引脚会处于什么状态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     你是对的。 PG 引脚将在 Vin 引脚处的电压约为1V 时开始工作。  当 LDO 完全断电时、PG 引脚处于悬空(高阻态)状态。  

    此致、

    Chibto