This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:使用外部电阻器进行电流限制

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844851/tps61089-current-limit-with-external-resistor

器件型号:TPS61089

大家好、团队、

请告诉我有关电流限制的详细信息吗?

我想知道 TPS61089是否会在过载条件下保持输出电压和电流。

例如、输出设置为 Vout = 8V、Iout = 300mV。 当应用需要500mA 电流时、输出是否会保持 Vout=8V 和 Iout=300mA?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    感谢您考虑使用 TPS61089。  支持此设备的专家目前在公共假期、下周将回到办公室。 所以、请等待10月8日获取他们的建议。  

    如果我正确理解了您的问题、您希望即使在负载需要500mA 时也能保持8V 和300mA、对吧?  在这种情况下、输出将不会保持8V、因为电流消耗可能超过器件的限值、那么输出电容器将支持超过限值的额外负载电流、并且无法重新填充输出电容器电荷损耗以保持电压。  

    如果这回答了您的问题、请允许我关闭此主题。  如果问题没有得到解答、您仍然需要我们的专家进行评论、您可以通过添加新帖子来重新打开此主题。  请注意、它们将在10月8日之前提供。

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当您将 ILIM 设置为300mA 时、输出电压将下降、而实际负载为500mA。