This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:开关频率与输入电压间的关系

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821854/lm5088-the-switching-frequency-vs-input-voltage

器件型号:LM5088

大家好、

我想了解输入电压和开关频率之间的关系。

请使用公式说明输入电压和开关频率之间的关系。

最棒的地方

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、

    有关 开关频率的公式、请查看数据表、公式1。 频率由 RT 设置。

    VIN 将改变占空比、而 RT 将改变频率。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您的支持。

    我知道开关频率由外部电阻器决定。

    然而、当 Vin 和 Vout 之间的电势差达到压降电压时、LM5088逐渐降低频率、最终达到1/3 Fsw。

    我想知道此时 Vin 和开关频率之间的关系。

    当然、它取决于开关频率和由外部电阻器决定的输出电压设置、因此如果您可以使用公式、这会很有帮助。

    例如、如果开关频率设置为1MHz、当 Vin 降低时、它应该逐渐减少到333kHz。

    此时、我认为开关频率将与 Vin 电压成正比线性降低。

    正确吗?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、

    你是对的。 最好的近似值是使用 数据表中的公式4来找到压降电压、然后假设器件与 VIN 成正比线性折返。

    您可以通过以下方法进行更深入的计算:获取该压降点的效率、找到占空比、并在知道每次关断时间必须至少为280ns 典型值(最大365ns)的情况下计算频率。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您的支持。

    Vin 和开关频率之间的关系应如下所示。

    找到频率开始变化的电压 V1是否正确?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、

    是的、这是一个清晰准确的图形。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢您的支持。

    在正常运行时、开关频率似乎由 Vin 波动。

    当 Vin 上升10V 时、开关频率增加约2%。

    这不是问题、因为它在数据表的可变性范围内、这是内部振荡器特性吗?

    您是否知道开关频率为何随 VIN 电压变化?

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoaki-San、

    如数据表中所示、频率随温度(图7)以及 VCC (图6)而变化。 VIN 的变化将影响温度和 VCC (温度高于 VCC)的变化、而其他噪声也应导致这种增加。

    Sam