This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:组件功率耗散

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845861/tps23754-component-power-dissipation

器件型号:TPS23754

您好!

使用 TPS23754EVM-420的客户发现 Q2、D15、D16在室温条件下的温度有点高,他们需要构建热仿真模型,需要知道 Q2、D15、D16功率耗散,因此如何计算它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

     

    MOSFET 功率耗散可通过导通损耗和开关损耗来计算。 以下白皮书说明了如何计算这些值: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

     

    二极管的功耗是 正向电流乘以正向压降。 但是、由于这是反激式、我建议测量二极管的峰值电流。

    数据 表中应包含二极管正向电流/电压信息以及功率降额曲线。  https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30119.pdf

     

    我们的方法是在整个系统运行后获取热性能和效率数据、而不是尝试计算或建模。 由于有很多因素、很难对系统进行良好的建模。 以上公式和应用手册应可帮助您完成此过程。

     

    此致、

     

    Michael Pahl